This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275:MV Power Nova lake 平台

Guru**** 2815475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51388, TPS51375, TPS51386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613509/tps51275-mv-power-nova-lake-platform

器件型号: TPS51275
“主题“中讨论的其他部分: TPS51375TPS51386、TPS51388

您好、

我们是否有适用于 Intel Nova lake 平台的 MV Power Total 解决方案列表?

如果无法在此处分享、请发送给 Jeff YC Yang 或 Ko、Zoe 。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我们 没有 TPS51375 等特定于 NVL 的器件。

    但是、我们有专用于 PCNB- TPS51388、TPS51386 的器件、这些器件应能够满足 5V、3.3V IO 要求 (8A 至 12A)

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    明白了、谢谢!

    Jeff