Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM
器件型号: BQ34Z100
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
您好、
我们正在使用 BQ34Z100EVM 评估镍氢 2 节电池包、并想了解 在镍氢化学物质之间切换时的 SOC 行为。
评估设置:
-设备:BQ34Z100EVM
-电池:镍氢 2S(松下 eneloop 系列)
-工具: bqStudio(最新版本)
使用的镍氢化学物质:
[4445_化学]
ChemID = 6133
说明=镍氢电池
Panasonic:BK-3HCD (2500mA)
[4446_化学]
ChemID = 6134
说明=镍氢电池
Panasonic:BK-3MCD (2000mA)
从 chem 文件中,我们了解到这两种化学物质之间的主要差异
是标称容量。
观察到的行为:
在相同的评估条件下(相同的电池,电压和配置)、
我们仅根据所选的化学成分观察到 SOC 指示存在很大差异。
- ChemID = 6133 (BK-3HCD、2500mA):
SoC 保持卡在 0%。
- ChemID = 6134 (BK-3MCD、2000mA):
SOC 报告为 100%。
除了切换 Chemistry 外、没有进行其他配置更改。
在适用的情况下、根据所选单元格调整了设计容量、
但 BK-3HCD 的 SOC 行为没有改善。
到目前为止、我们检查了以下内容:
-当串联电池的数量为 1 时、电压读数正确
-两种化学物质使用相同的电池组电压和条件
- SOC 更改仅通过切换 Chemistry 触发
问题:
1.镍氢化学物质之间切换的预期行为(容量差异主要)是否正常
可能会导致初始 SOC 估算摆动到极端值 (0%或 100%)?
2.更改化学成分后,是否有必要或建议的步骤
(例如,重置学习状态,特定控制命令或初始化过程)
才能获得有效的 SOC 估算值?
3.如果仅 BK-3HCD (2500mA) 的 SOC 保持在 0%、
是否有特定的数据闪存或状态参数(例如 QMax、FCC,学习标志)
应该验证还是重置?
有关建议评估流程或化学成分选择的任何指导
镍氢电池的电池电量监测计会非常有用。
此致、
Conor