This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:切换镍氢化学电池时 SoC 为 0%/100%(BK-3HCD 与 BK-3MCD)

Guru**** 2770405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611806/bq34z100-soc-0-100-when-switching-nimh-chemistry-bk-3hcd-vs-bk-3mcd

器件型号: BQ34Z100
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好、

我们正在使用 BQ34Z100EVM 评估镍氢 2 节电池包、并想了解 在镍氢化学物质之间切换时的 SOC 行为。

评估设置:
-设备:BQ34Z100EVM
-电池:镍氢 2S(松下 eneloop 系列)
-工具: bqStudio(最新版本)

使用的镍氢化学物质:
[4445_化学]
ChemID = 6133
说明=镍氢电池
Panasonic:BK-3HCD (2500mA)

[4446_化学]
ChemID = 6134
说明=镍氢电池
Panasonic:BK-3MCD (2000mA)

从 chem 文件中,我们了解到这两种化学物质之间的主要差异
是标称容量。

观察到的行为:
在相同的评估条件下(相同的电池,电压和配置)、
我们仅根据所选的化学成分观察到 SOC 指示存在很大差异。

- ChemID = 6133 (BK-3HCD、2500mA):
 SoC 保持卡在 0%。

- ChemID = 6134 (BK-3MCD、2000mA):
 SOC 报告为 100%。

除了切换 Chemistry 外、没有进行其他配置更改。
在适用的情况下、根据所选单元格调整了设计容量、
但 BK-3HCD 的 SOC 行为没有改善。

到目前为止、我们检查了以下内容:
-当串联电池的数量为 1 时、电压读数正确
-两种化学物质使用相同的电池组电压和条件
- SOC 更改仅通过切换 Chemistry 触发

问题:
1.镍氢化学物质之间切换的预期行为(容量差异主要)是否正常
  可能会导致初始 SOC 估算摆动到极端值 (0%或 100%)?
2.更改化学成分后,是否有必要或建议的步骤
  (例如,重置学习状态,特定控制命令或初始化过程)
  才能获得有效的 SOC 估算值?
3.如果仅 BK-3HCD (2500mA) 的 SOC 保持在 0%、
  是否有特定的数据闪存或状态参数(例如 QMax、FCC,学习标志)
  应该验证还是重置?

有关建议评估流程或化学成分选择的任何指导
镍氢电池的电池电量监测计会非常有用。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当涉及到化合物时、最关心的是 DoD %误差。 与此化学物质匹配相关的 DoD%误差是多少?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我在充满电的情况下检查了两个电池。 我能够测量一次 eneloop Standard 电池、但 SOC 保持在 100%。 我附上了测量结果。 我继续调查该问题、但 SOC 再次下降至 0%。 你有什么意见吗?

    e2e.ti.com/.../1563.Log.csv

    e2e.ti.com/.../DatemMemory20260130.gg.csv

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    与此化学物质匹配相关的 DoD%误差是多少?

    您是否使用了 gpcchem 工具来获取 chemid 匹配?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    虽然电池已充满电、但 SOC 显示屏为 0%。 因此、DoD%误差为 100%。
    该化学物质是应 TI 要求创建的。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Diego:

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor