This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:TPSM63610 中的隔离设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1606484/tpsm63610-isolation-provision-in-tpsm63610

器件型号: TPSM63610

您好、

在我的设计中、我使用 TPSM63610 将 28V 转换为 12V @6A。 根据我的要求、我需要将 28V 输入与电路板的其余部分隔离。 是否有任何直流变压器可用于实现这种隔离?

 

如果没有,请提出任何替代方案 隔离式 可支持以下要求的直流/直流转换器:

28V 至 12V、负载电流>= 4A、高度限制:< 7.5mm

2. 28V 至 28V、负载电流>= 2A、高度限制:< 7.5mm  

 

此致、  

Sahil