This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2969T:用于 OT 触发的 PTC 选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2969T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614705/bq2969t-ptc-selection-for-ot-triggering

器件型号: BQ2969T

我还有一个后续问题、最后我选择仅使用 BQ2969T 并将其与 BQ40Z50R1 配对使用。 我将根据大多数 BQ40Z50R1 的应用手册进行测试。 唯一的关键区别是我使用 BQ2969T 来检测过热故障。 我想知道此 IC 是否有任何推荐的 PTC、特别是随附 10M Ω 内部 RPD 电阻器的 2969006T 版本、是否可以说明建议 PTC 背后的原因。

为了便于我了解、设置特定阈值(由于 IC 如何工作,更像是阈值范围)的方法是选择一个 PTC、当与内部 10MOhm 下拉电阻串联时、该 PTC 在给定温度下会消耗 2.8V 电压。 因此、对于 5.6V 的 VDD、给定温度下的 PTC 电阻应为 10M Ω(与下拉电阻相同或更高)。 现在、在设计 70°C 等更加谨慎的阈值时、内部下拉根本没有提供太多的灵活性。 我发现了几个 PTC 在这样的温度下达到其冰激点,但即使那些不能达到莫姆姆斯范围,直到温度远超过 100°C。 BQ2969T 是否不适用于这种早期检测? 您建议不要添加偏置电阻器吗? 老实说、这可能会导致高 VDD 上的早期检测、或在低 VDD 下缺失检测点。



如果我在此 IC 上的 CTL 引脚行为有误、请告诉我、以防我有误解。