This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A12:如何更好地抑制高频开关电源的噪声传输

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62810M, TPS62827A, TPS628304, TPS62A04AB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613178/tpsm8287a12-how-to-better-suppress-the-transmission-of-noise-from-high-frequency-switching-power-supplies

器件型号: TPSM8287A12
Thread 中讨论的其他器件: TPS628304、TPS62810M 、TPS62827A、 TPS62A04AB

亲爱的

 客户希望使用频率更高的开关电源、但传导噪声会更大。 如何有效地抑制它?  

  1. 您是否有出色的设备推广?
  2. 您是否有使用高频开关电源时消除传导噪声的设计指南?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您使用 e2e 论坛。

    您能告诉我终端设备及其应用吗?

    另外、请告知我们工作条件、如输入电压范围、输出电压、负载电流和开关频率。

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika:

      用作超声波检测仪器的电源、为运算放大器等外部模拟器件供电。 电源需要低噪声。 5V 至 3.3V、4A 负载、频率 2.2Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     TPS62810M、 TPS628304、 TPS62827A 或 TPS62A04AB 将满足这些要求。

    您是否有其他具体要求、例如快速负载瞬态响应、轻负载效率、可调开关频率、I2C 控制等? 那么我可以更好地建议合适的器件。 请告诉我。

    无论如何、传导噪声在很大程度上取决于转换器的适当布局。 但额外的滤波也有助于进一步降低噪声。 本演示文稿说明了相关方面: “了解、测量和降低 DC/DC 开关稳压器的输出噪声“。

    此致、

    Andreas。