This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818-UCC2818EP EP:UCC2818EP 最大开关频率

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613761/ucc2818-ep-ucc2818ep-maximum-switching-frequency

器件型号: UCC2818-UCC28180 EP

您好、  

我想确认 UCC2818EP 的最大开关频率。 是 120kHz、还是可以更高? 谢谢!

此致、  

Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:
    最大标称频率为 115kHz、但该值可能会有变化、并且可能高达 120kHz、如数据表的本节所述。

    谢谢
    Sanchayan