This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:LM2733 升压转换器环路稳定性 — 波特图与负载电流 (5V 至 15V) 间的关系

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2733, TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614216/lm2733-lm2733-boost-converter-loop-stability-bode-plot-vs-load-current-5-v-to-15-v

器件型号: LM2733
主题中讨论的其他器件: TLV61047

大家好、TI 支持团队
 
我在电源应用中使用 LM2733 作为升压转换器。
运行条件如下:
 
-输入电压:5 V
-输出电压:15 V
-应用:直流电源
 
目前、我正在评估升压转换器的环路稳定性
并测量稳定性裕度(相位裕度/增益裕度)
波特图测量结果。
 
我想了解正确的开环波特图
使用 LM2733 时的增益和相位)应如所示
占空比成正比。
 
特别是、我对波特图和稳定性裕度的表现很感兴趣
电流的增加而变化。
请提供以下方面的指导或代表性数据
负载条件?
 
-负载电流= 10mA
-负载电流= 200mA
-负载电流= 300mA
 
如果没有完整的波特图、则会提供以下信息:
-预期交叉频率、
-相位裕度趋势与负载电流,
-或任何内部仿真/测量结果
 
也会很有帮助。
 
非常感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM2733 是旧器件、不建议用于新设计。 请评估 TLV61047。

    波特图中需要检查的是增益裕度和相位裕度、不需要参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

     

    我知道 LM2733 是一款较旧的器件、不推荐用于新设计。
    但是、我们当前的硬件中已使用此器件、
    我们将针对此现有设计评估环路稳定性。

     

    我的问题不是关于元件选型、
    但讨论了 LM2733 用作升压转换器时的预期环路行为。

     

    我特别想了解的定性趋势
    环路稳定性与负载电流间的关系。

     

    负载电流从轻负载增加到较重负载时的失调电压
    (例如 10mA→<xmt-block1>200mA</xmt-block>→<xmt-block2>300mA</xmt-block>):200mA:</s>300mA

     

    -交叉频率通常是增加还是减少?
    -相位裕度通常会改善还是降低?

     

    甚至是定性说明(不提供参考波特图)
    足以验证我们的测量结果。

     

    感谢您的支持。
    ``μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keigo:

    请从 documente2e.ti.com/.../loopcompensation3.pdf 了解详情

    在第 10-11 页、您可以看到电流模式升压模型。 然后你就可以知道你的问题的答案。