This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:EN 引脚连接至 VIN?

Guru**** 2768375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614482/tps7a96-en-pin-tied-to-vin

器件型号: TPS7A96

您好的团队、

我想验证一个关于设计中 TPS7A96 的问题。 这是一个很好的问题。

我们是否需要实现连接到 EN_UV 引脚的电阻分压器电路、或者我们是否可以直接连接到 VIN?  看起来有一个欠压锁定功能、当 VIN 处的电压不足而导致 LDO 处于压降区域时、可以尝试防止启用 LDO。  如果我们直接将 ENABLE 连接到 VIN、这会是问题吗?

如果工程师未使用外部 UVLO 功能、EN 引脚是否可以硬连接到 VIN?

谢谢您、

-Fatima

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fatima、

    器件无法在此配置下运行。 需要在 VIN 和 EN 之间安装一个分压的电阻器。

    谢谢、

    Vahnroy