部件号: UC2843A
您好、
我目前正在尝试为我的应用设计应用电路。
我想我将在示例后面做一个脚本、然后更新我的要求并重新运行相同的公式。
这里是到目前为止我遇到的几个问题。
1.在公式 12 LSM 未指定,我猜它将是 LPM/NPS^2. 请确认。
2.对于 Rz 的计算,我得出的交叉频率为 1000 的 27.15k ,即所有的传递函数计算为 200Hz ,但对于 CZ 的计算,它显然是使用的 5000Hz。 不然我就走了。
3.看电视 (f) 传递函数时,我想知道如何能够在直流处有+90 度相位,因为:
直流时的 GC 具有–90°相位
光电具有 0°
GBC 也有 0°
GO 是直流增益、因此也有 0°相位
GCO (fc) 只能有负相位。
所以只有 0 度项+负项如何在直流频率下为 TV (f) 提供 90 度相位
这是我绘制的所有频率响应。 如果你有一个详细的计算,我可以找到我的错误在哪里。 Vin 下的频率响应为 TV (f)。 
我附加了用于参考的 Matlab/octave 脚本(只需更改.txt 扩展名的.m 即可在论坛上共享它。 谢谢
data_example.txtcompute_all_value.txt