This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:TPS22919-Q1 VIL 与 MCU VOL

Guru**** 2769905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612576/tps22919-q1-tps22919-q1-vil-vs-mcu-vol

器件型号: TPS22919-Q1

尊敬的团队:

根据数据表、TPS22919-Q1 ON 引脚的 VIL 最大值为 0.35V、ON 引脚的 VIH 最小值为 1V。 一旦满足 VIL、便会启用智能下拉电阻。

如果您使用 VoL 最大值高于 0.35V(例如 0.4V 或更高)的 MCU、是否需要使用分压器来确保 MCU 的低电压始终低于 0.35V? 如果 MCU 低电平输出从未低于 0.35V、智能下拉电阻是否会对这种情况产生任何影响?

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Justin:

    如果我理解正确、MCU 可以提供的最低电压为 0.4V。 如果是这种情况、则是的、您必须使用电阻分压器。 该器件必须处于 VIL 范围内才能被视为低电平、或 VIH 范围必须被视为高电平。  对于 VIL 和 VIH 阈值之间的使能电压 0.351V、器件状态未知。 这取决于器件 的决定。 这不是建议的配置、我们无法确定器件超出 VIH 和 VIL 范围的状态。 该迟滞/范围经过专门设计 、可确保噪声/波动不会导致器件在状态之间切换。 因此、如果该器件具有智能下拉电阻、那么它是导通还是关断也将是未知的。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rishika、

    您能否解释一下数据表中图 5 的含义、以及它如何应用于 0.35V 的 VIL 和 1V 的 VIH?

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Justin:

    使能阈值图基于已测试的单元。 但是、该图专门展示了温度引起的变化。 它不考虑由工艺引起的变化。 器件间差异将导致偏斜。 建议运行条件表中定义的范围是需要遵循的 VIH/VIL 阈值。

    谢谢、

    Rishika Patel