This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:保留字段设置为 1。 这是什么意思?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614106/tps25751-reserved-field-are-set-to-1-what-does-it-mean

器件型号: TPS25751

我使用的是 USB PD 控制器 TPS25751D

在中 端口配置寄存器 (偏移= 0x28 )、则复位值为
0x000000000000000000000000002F4802

当该复位值转换为二进制时、 位[19:18] 的值为 11b。 不过、根据数据表、位数 [19:18] 如所示 0h

这是一个问题、还是我的理解不正确?

技术参考手册中规定:

“将非默认值写入保留位可能会导致意外行为、应避免这样做。“

此外、当我使用生成配置值时 TI USB PD 应用 我注意到很多人 保留字段设置为 1 。 这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sashin、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    位[19:18]的复位值确实为 11b、但由于 TRM 生成过程、保留位默认为 0。 因此、TRM 中保留位的一些复位值可能不准确。 请注意、该器件具有许多隐藏或保留字段以简化其运行和启动。 USB PD 应用工具中的保留位应设置为其预期值、并且无需修改。 此差异不会影响 TPS25751D 的功能。 感谢您提请我注意此问题。 我将在内部讨论这一点、我们将在未来的 TRM 版本中努力纠正此错误、以避免混淆。

    谢谢您、

    Katilynn