请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ77915
这是我在新制度下首次向 E2E 提交的材料、在新制度下、我会在帖子开始时向客户支持平台提交内容。 如果我执行了错误的请求、我表示歉意。
关于电池管理器件 BQ7721x 器件、用户可以灵活地让 IC 使用 IC 内部的 FET 来执行电芯均衡、或者对于高于 50mA 的电流、这些 FET 可以是用户在 IC 外部提供的器件。
假设一个电芯在两端的感测线彼此靠近时是平衡的、从而吸引电流从电芯中流出。 理论上、您可以一次平衡所有电芯(即一次性加载电池)、但这样做会给 IC 带来热负担。
但是、当使用外部 N 沟道 FET 进行平衡时、SENSE 引脚必须相互分压才能导通外部 N 沟道 FET。
在阅读材料中、我看不到一个引脚或一个编程过程、您可以告诉 BQ IC 您正在使用外部平衡 FET。 它似乎直观地知道它采用的是哪种机制(内部/外部 FET)。
我想 IC 可以通过注意将其感测线分开不会导致在 6 条感测/平衡线中产生大电流、来推断出平衡机制、但这似乎很复杂。
有人能说明这一点吗? 我认为答案与数据表中的注释有关、即电芯在奇数和偶数电芯组中进行平衡。