This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z758:从寄存器 0x0C/0x0D 读取当前值问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614001/bq27z758-current-value-problem-read-from-reg-0x0c-0x0d

器件型号: BQ27Z758

什么是  取平均值时间段 当前值的要求? 如下面的 UART 日志中所示、多次执行测试命令(通过 I2C 读取电流相关寄存器)来读取电池电流、有时会读取 5mA、有时会读取 7mA。 下面的波形是捕获的电池电流波形、平均值为 5mA。 为什么测试命令返回 7mA 读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Current ()(0x0C/0x0D) 是一秒内的平均值。