This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:有关自身 BQ27220 功耗的图

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613415/bq27220-figures-about-own-bq27220-consumption

器件型号: BQ27220

您好、

我们将 BQ27220 作为电量监测计放置在我们的信标系统上。

当系统完全关闭时、测量仪表电路会出现奇怪的自消耗、例如电池正在为测量仪表供电、我们分析了流出电池的电流曲线。

我们使用 OTI 硬件进行电流测量、并从测量器件内部的电源对电池进行仿真。

我们可以看到、当电量监测计未“校准“时、我是指使用默认 ROM 值和在 FULLACCESS 模式下、电流曲线是下图中的曲线、两个像素之间的电流为 40uA。 每 86/90 毫秒有一个刺间隔,我不知道它是否特定于测量。

当我们对 RAM 寄存器进行编程,然后将测量仪表置于密封模式时,测量仪表的功耗总是高 120uA !! image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于算法将在不同的时间开启不同的元件、因此该曲线是正常的、所以在对电量监测计进行编程后会发生变化。

    如果要在没有消耗电池电流的情况下尽可能降低功耗(并且电量监测计不必主动测量电流)、那么可以启用 SLEEP 模式。 电量监测计会为大多数片上元件断电、电流消耗将降至几 uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如何启用睡眠模式呢?? 如果负载电流低于 RAM 寄存器中配置的睡眠电流、则电量监测计会在每个睡眠时间段进入睡眠模式。

    您能帮助我发送 whjich 命令以真正启用睡眠模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Operation Config A 中的 SLEEP 位 (MSB、位 2) 启用/禁用 SLEEP 模式

    SLEEP = 0:禁用 SLEEP。

    SLEEP = 1:启用 SLEEP。

    将 Power->Sleep Current(电源->睡眠电流)设置为足够高的阈值、如果 Sleep =1、当条件允许时、电量计将进入睡眠模式。 请注意、电量监测计会在睡眠电压/电流时间内保持在该低功耗模式、并且每个时间仅唤醒 1 秒。