This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:LPDDR5 PMIC 建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53830A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613283/tps53830a-lpddr5-pmic-suggestion

器件型号: TPS53830A

尊敬的团队:

LPDDR5 电源轨

1.8V - 0.01A/1.05V-0.57A/0.5V-0.172A

请推荐合适的 PMIC。

TPS53830A 是否适用?

应如何设置 0.5V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    DDR5 PMIC (830A、832A) 的默认输出轨电压为 1.8V、1.1 和 1.1。 它们可以通过 I2C 进行更改、但会在下电上电时恢复为默认值。

    新的客户 NVM 可以编程为所需的电压、我们需要知道客户、年运行速率和使用寿命。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    是否能够以分立式方式设计 DDR5 电源?

    请提供产品建议。

    应如何控制该序列?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    最终客户:C  客户

    预测数量/年:10 万/年

    项目生命周期:5 年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    我们需要与客户签订 NDA、才能讨论此器件。 我们是否与客户签订了 NDA?

    Sathish