This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:SW 引脚规格检查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1610743/lmr33630-sw-pin-spec-check

器件型号: LMR33630

尊敬的团队:
我与一位客户合作、对 LMR33630 的 SW 引脚额定电压有疑问。
数据表当前提供 SW 引脚的瞬态额定值(例如,VIN + 0.3V 持续 100ns)。 但是、客户发现在有效开关周期(导通周期)内很难满足“VIN + 0.3V“要求、因为振铃或过冲通常超过此持续时间。
您能否提供 SW 引脚额定电压为微秒 (us) 级的其他特性数据? 具体来说、我们需要知道脉冲宽度在 us 范围内时允许的电压限值、以确保在特定布局条件下的长期可靠性。
此致、
Tony Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将把它分配给设备专家。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确保客户用 Very 测量开关引脚

    使探头上的接地引线短接。  也可以使用差分探头。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动而关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    、想知道 Δ V 除了具有 100ns 以内的电压建议外、我们是否有建议将电压限制在 100us 以内?  非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果持续 100us、您需要将电压保持在–0.3V 以内。

    谢谢