This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600 的 Webench Iout 限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613190/ucc28600-webench-iout-limit-for-ucc28600

器件型号: UCC28600
主题: UCC28056 中讨论的其他器件

在 webench 设计过程中、反激式 24V、12A PWM 控制器可实现 UCC28600 设计。 然而、在进一步修改 Webench 时、IOUT 限制显示为 10A。

请验证 UCC28600 是否可以处理 Vin = 100V 至 265VAC 且 Vout = 24V、12A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokeshwar:

    请问、对于如此高的功率 288W (24V/12A)、为什么您更喜欢反激式拓扑? 我建议使用 PFC 和 LLC 转换器 (UCC28056 + UCC256604)。  

    同样、您可以参考以下参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP23558

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anita:

    感谢您的支持。 我们正在研究您的推荐拓扑、如果我们有任何进一步的问题、我们将会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lokeshwar:  

    如果您没有关于反激式转换器的更多问题、您可以点击“它解决了我的问题“吗?如果您对 PFC/LLC 控制器有任何疑问、请为相应器件创建新主题、以便相应的专家可以为您提供进一步的帮助。

    谢谢

    此致

    Anita