This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:Rpxfr 选择

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614074/tpsi3050-q1-rpxfr-choose

器件型号: TPSI3050-Q1

尊敬的 Tilden:

我的客户希望使用 10k Ω Rpxfr 在 40%占空比下替换 11k Ω。 之所以这样做、是因为 11k Ω 在实验室中不常见、10k Ω 更常见、更适合在实验室中进行调谐。 我是否可以使用 10k Ω 来替换 11k Ω? 如果不是、什么问题会导致变革?

 

image.png

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    感谢您联系我们的 E2E 团队。 11k Ω 是通常的 1%电阻值。 我们不能保证设备如何解释超出表 8-1 中这些值的 Rpxfr 值、如果可能、建议使用 11 千欧。 该器件可能会将 10k Ω 电阻器解读为 9.09k Ω 并选择较低的占空比。