This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:充电电平 95%

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611120/bq25710-recharge-level-95

器件型号: BQ25710

您好 TI

我想知道、BQ25710 充电电平 95%是电池电压下降还是 RSOC 从 100 下降到 95?

这是正常的。 当电池电压达到充电电压 () 目标时、充电器会自动停止充电。 它还会在电池电压下降时自动充电 低于 95% 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingston、

    [引述 userid=“522434" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611120/bq25710-recharge-level-95

    我想知道、BQ25710 充电电平 95%是电池电压下降还是 RSOC 从 100 下降到 95?

    这是正常的。 当电池电压达到充电电压 () 目标时、充电器会自动停止充电。 它还会在电池电压下降时自动充电 低于 95% 。  

    [/报价]

    您能澄清一下您的问题吗? 再充电阈值应该是在 100%时、然后降至 95%。我不确定这是否完全回答了您的问题、因此请告诉我。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian

    我可以理解充电压降阈值是 95%;我想知道它是 95%*Vbat(最大完全充电电压)还是 95% RSOC?

    充电 bq25710 也是一个从器件、无法直接从电池电量监测计 IC 获取 RSOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingston、

    [引述 userid=“522434" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611120/bq25710-recharge-level-95/6213021

    我可以理解充电压降阈值是 95%;我想知道它是 95%*Vbat(最大完全充电电压)还是 95% RSOC?

    充电 bq25710 也是一个从器件、无法直接从电池电量监测计 IC 获取 RSOC?

    [/报价]

    是的、它是最大充电电压的 95%、BQ25710 无法直接从电池电量计获取 RSOC。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Christian

    我明白了、非常感谢。

    自主智能电池指南

    我认为、图 1-1 充电块中的充电无法从电池电量监测计 IC 获取 RSOC、但图 1-2 中的充电可以从电池电量监测计 IC 获取 RSOC?

    只有主充电设备才能从电池电量计 IC 获取 RSOC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kingston、

    只有主充电设备才能从电池电量计 IC 获取 RSOC?

    电量监测计是主电池、电池充电器是从电池。 电量监测计可以向电池充电器发送数据、但电池充电器无法请求。

    我认为该应用手册是适合您工程的参考资料。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Christian

    BQ25710 是 智能电池充电器规格中的 2 级或 3 级充电器吗?

    顺便说一句,我是金森,而不是金斯敦~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kingson、

    BQ25710  与 2 级充电器最吻合。  但我们没有将 其定义为级别 2。

    这些器件将与智能电池主机搭配使用 、但这些器件没有  AlarmWarning 或 ChargerStatus 寄存器。

    此致、

    基督教