This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:对于如何评估 TPS6593-Q1 生成的电源轨的性能、您有什么建议吗?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A3, TPS6593-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612070/tps6593-q1-do-you-have-any-suggestions-about-how-to-evaluate-the-performance-of-power-rail-generated-by-tps6593-q1

器件型号: TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件: AM62A3

我们通常需要测试多个参数才能评估直流/直流(或 LDO)的性能、包括纹波、相位裕度、瞬态响应、效率等。  

但在这种情况下、很难断开电路板上的实际负载 (AM62A3)、因为它需要完整的上电序列才能正常工作。 此外、我们也很难断开布局设计中的负载。

那么、对于如何评估 TPS6593-Q1 生成的电源轨的性能、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石辉、

    是 PMIC 的完整器件型号 TPS65931211RWERQ1 ? 您能否发送设计原理图和布局图片?  

    您可以在 9.2.2 中找到一些测量结果。  数据表的“应用曲线“部分。 此外、您还可以在 PMIC 效率估算器工具中找到不同负载条件的效率曲线。 TPS6594 数据对 TPS6593 有效。  

    此致、

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tino、

    PN 是 TPS65931211RWERQ1、我将 sch 和版式放在附件中。

    现在 PCBA 已经在我们的手中。 该 问题的目的是找到一种测试方法来更好地验证我们设计的性能。

    e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_TPS6593_5F00_Top.pdfe2e.ti.com/.../PMIC_5F00_TPS6593_5F00_Bot.pdfe2e.ti.com/.../PMIC_5F00_TPS6593_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石辉、

    感谢您的澄清、理解。  

    我建议 订购 TPS6593EVM 评估板来运行这些测量。 该评估板可轻松访问 PMIC 输入和输出。

    此致、

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tino:

    这是否意味着您认为无需在客户电路板上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui:

    我认为您所处的发展阶段令人困惑。 您应该在客户电路板上测试设计的性能。 如果从电路板上移除 SoC、应能够进行波特图测量和负载瞬态测量。 如果您的电路板类似于具有板载 TPS6593-Q1 的 AM62A EVM、您也可以尝试将您的电路板与该 EVM 进行比较。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie、

    我可以移除电路板上的 SoC、 但是、 在没有 SoC 的情况下、PMIC 仍然可以正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shihui:

    是的、PMIC 在没有板载 SoC 的情况下工作。  

    使用板载 SoC 测试以下内容:  

    1.启动和状态转换序列(有关状态转换触发条件和序列,请参阅 TPS65931211-Q1 用户指南) 

    -使用示波器或逻辑分析仪监控 PMIC 稳压器输出和状态转换触发器引脚

    移除 SoC 以进行其他测试、例如:

    1.瞬态测试

    2.增益/相位的波特图

    3.噪音测试

    此致、

    Tino