This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:当负载超过 1.8A 时、TPS43060 升压功能会发出噪声。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614104/tps43060-tps43060-boost-function-noise-is-emitted-when-the-load-exceeds-1-8a

部件号: TPS43060

VIN = 18.05V ~ 19.95V

VOUT = 19.5V/6A

当负载超过 1.8A 时会发出 TPS43060 升压功能噪声。  替换为良好的 IC 不会 发生问题。 请协助将故障 IC 发送给原始制造商进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cheng:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    如果您要提交故障分析器件、请查看我们的质量和可靠性页面。
    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    为了确保异常器件不会因器件操作超出规格而损坏、我可以提供审查您的设计。
    如果您可以提供有关故障行为的更多详细信息以及有多少器件显示了此行为、我们或许能够快速找到根本原因。

    谢谢、此致、
    Niklas