This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:UCC2566612 LLC–300W 设计的 TSET 选择和 LL 引脚电压指南 (Vin 50–160VDC)

Guru**** 2814415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1607768/ucc25661-ucc256612-llc-tset-selection-and-ll-pin-voltage-guidance-for-300w-design-vin-50-160vdc

器件型号: UCC25661

您好 TI 专家、

HB-LLC-300W-100kHz.pdf  HB-LLC-100kHz-300W.pdf 

我正在设计  LLC 谐振直流/直流转换器 使用了 UCC256612 感谢您提供有关设计方面的指导。

设计规格:

  • 输入电压 (Vin): 50–138 V 直流

  • 输出电压 (Vout): 24V

  • 输出电流 (Iout): 12.5A

  • 输出功率 (Pout): 300 瓦

  • 目标效率: 从 60%到 100%负载>93%

  • 开关频率 (FSW): ~100kHz

  • 拓扑: 半桥 LLC(如果可行,计划进行同步整流)

  • 计算得出的 Lr = 2.5uH、Cr=1uF、Lm=15uH(根据 ucc256612 设计计算器 Excel 表)
  • 目前、我已采用 TSET 选项 2、时间常数选项 3 = VTSETA - VTSETB = 0.642V  
  • 当前 LL 引脚电压=(VLLA-VLLB)= 1.291V (HFBurstEntry =2.189V/LFBurstEntry = 2.007V)   

我的问题是:

  1. 我该怎么做 选择 TSET 电阻器/值 和 300W 输出功率的应用有何影响?

  2. 什么是 LL 引脚电压的建议工作范围和预期波形 以及在测试过程中应如何验证它?

  3. 有任何问题 实际限制或设计注意事项 当使用确定该功率等级下的效率大于 93%时 PSR 反激式 UCC256612?

  4. 如果有、请告诉我 对谐振回路设计或频率范围存在问题 影响整个 Vin 范围内的 ZVS 运行。

我已附上:

  • UCC256612 设计计算器

  • 原理图 稳定性

请查看该设计并指导我正确选择 TSET、LL 引脚行为、以及为确保稳定和高效运行所需的任何改进。

感谢您的支持。

此致、
费尔穆鲁根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:

    请以.xls 格式而不是 PDF 格式共享设计计算器、因为它很容易回答问题。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

           我附上了 UCC256612 设计计算器 Excel 表。 请仔细查看、并提供您的及时反馈。

    (我无法直接上传文件,因此我已将其作为压缩包共享。)

    此致、

    费尔穆鲁根

    e2e.ti.com/.../UCC25661x_5F00_Calc_2D00_3.3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velumurugan:

    感谢您分享 Excel 工作表、您的设计需要进行一些修改。

    我将在明天结束时回复您、提出所需的更改。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velumurugan:

    您是否可以使用以下设计计算器并更新其中的设计参数?

    e2e.ti.com/.../UCC25661x_5F00_DC.xlsx

    请参阅以下问题答案。

    1.在您准备好设计计算器后,对于 TSET 选项选择,您需要检查什么是最低工作频率,FSW (min)(单元 106 ),现在从数据表选项表中,您需要选择一个选项,它的频率小于您的 fswt,(min)

    对于积分器时间常数选项、需要选择一个选项、让 VFB 与引脚提供所需曲线。

    2.我们一般建议 30%的满载作为突发模式功率级别。

    3.目前我看不到 此 IC 与 SR 配合使用的任何限制。

    4.更新共享的设计计算器后,您可以回答此问题。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Velmurugan:

    如果以上答案提供了您所需的信息、您可以单击“这解决了我的问题“吗?

    此致、

    亚米尼。