This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC2897A:查看申请:250W 有源钳位正向转换器–UCC24612 适合用作次级 SR 控制器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24624, PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613544/ucc24612-ucc2897a-review-request-250-w-active-clamp-forward-converter-suitability-of-ucc24612-as-secondary-sr-controller

器件型号: UCC24612
Thread 中讨论的其他器件: UCC24624PMP20878


您好 TI 专家、

我正在开发一款  250W 有源钳位正激式转换器  感谢您对我的设计进行审查和指导。

项目详细信息:

  • 拓扑:有源钳位正激式转换器

  • 输入电压 (Vin):50V 至 138V

  • 输出电压 (Vout):24V

  • 输出电流 (Iout):13A

  • 输出功率:~250W

  • 开关频率 (FSW):100kHz

  • 初级钳位:N 沟道 MOSFET 有源钳位

  • 隔离:变压器隔离的正激式拓扑

我附上了  原理图  供参考。

3.pdf2.pdf 

主要问题/疑虑:
在上  次级侧 ,我打算使用  UCC24612  实际为 A  同步整流器控制器  漏电流。

请告知:

  1. 是否  UCC24612 适用于 CCM 有源钳位正向转换器中的同步整流  级别的功率级别?

  2. 在正向拓扑中使用 UCC24612 时、是否存在任何已知的限制或风险(例如误关断,击穿或 VDS 检测问题)?

  3. 如果不建议使用 UCC24612、请提供一个建议  TI 推荐的方法或替代 SR 解决方案  该应用?

如果有任何关于整体拓扑或次级侧 SR 实现的反馈、我们将非常感激。

感谢您的时间和支持。

此致、
Velmurugan