This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:当输入电压低于 6V 时、LM74502 不会导通

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613648/lm74502-q1-lm74502-not-turning-on-when-input-is-less-than-6v

器件型号: LM74502-Q1

您好、 专家

 

这是原理图。

1.jpg

这是原理图。 请帮助检查它。
当前的情况是 6V 可以正常启动、但 5V 无法正常启动。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请探测以下信号并共享。

    VCAP、VGATE、VIN、VOUT

    此致、

    Shiven Dhir