This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:TPS922055

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, LM3409, LP8865Z-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613748/tps922055-tps922055

器件型号: TPS922055
主题中讨论的其他器件: LM3409LP8865Z-Q1

您好、

 

我们使用 TPS922055 设计了一个 LED 驱动器、它将在最大电流为 2A 时驱动一个 6 个 LED 的 LED 灯串、以便与机器视觉配合使用。 我们选择 TPS922055 是因为可以使用纯 PWM 信号进行模拟调光、因为我们希望避免在调光期间出现任何闪烁。 该设备运行良好,但 IC 达到了 92 度,当使用一个 termal 相机观察它与 PWM 信号 100%。 EN/PWM 连接到 VCC、因为我们没有可轻松使用的外部 5V 电压。  

LP8865Z-Q1 能否更好地处理 100%占空比、或者我们 是否应该在 LM3409 等器件的 IADJ 引脚上使用 RC 滤波器?

VIN 为 24V 至 30V、LED 上的压降约为 20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    明天我将查看并给出响应。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    LP8865Z-Q1 的热性能  与 TPS922055 类似。 我认为 RC 滤波器对散热不有帮助。  除了器件本身之外、热性能也会因不同的 PCB 层、布局和 FR4 材料而异。 由于未集成 FET、因此您可以改进 PCB 或选择控制器。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚