This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1842A-UC1842-UC1842-USB EP、用于交错升压 EP

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1842, UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613286/uc1842a-ep-uc1842-ep-for-interleaved-boost

部件号: UC1842A-UC1842-UC1842A-CL EP
主题中讨论的其他器件: UC1842UCC28220

您好、

我正在设计一个 26V 至 100V、输出功率为 550W 的转换器。 我已经为我提供了一个参考设计、它使用 UC1842-100V EP、26V-100V、300W。 如何将相同设备升级到 550W。 可以采用 UC1842-UC1842 EP 交错拓扑吗? 有可能吗? 或者我会使用一个 UC1842-UC18 EP 并联功率级吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutam:  

    UC1842 不支持交错。 我认为在这种情况下、最好重新优化功率级中的关键元件 、例如电感器、电容器和 FET。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。 因此、如果我们使用 UC1842-UC1842 EP、我们只能通过硬并联开关和磁性元件来获得更高的功率?  

    另一方面、是否有任何与 UC 系列模拟控制器交错的选项、这些控制器适合交错并支持超过 50%的占空比? 我们仅寻找 EP、SEP、SP 级控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goutam:  

    那么、如果我们使用 UC1842-UC1842-UC1842 EP、我们就只能用硬并联开关和磁性元件来获得更高的功率?  [/报价]

    是的。

    您可以考虑使用 UCC28220、但它仅是汽车级、而不是增强型量产。

    谢谢、

    John