This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25190:BQ25190 输出电容说明

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612407/bq25190-bq25190-output-capacitance-clarification

部件号: BQ25190

您好:

我们在正在开发的全新便携式设备中使用 BQ25190 进行电源管理。 我们同时利用降压和降压/升压转换器为不同的模块供电。 在数据表中、第 8.2.2.2 节讨论了芯片各种输出的输出电容器选型。 我的问题是列出的最大电容是否也适用于所连接的负载? 例如、我们在 BuckOut 引脚上的 IC 旁边放置了一个 10uF 电容器。 我们有一个微控制器和外设、我们希望将其连接到降压输出端、总去耦电容指定为大约 50uF。 由于降压输出端的最大允许电容为 25uF、这是否会导致问题? 可接受的“隔离“策略是在电源输出电容器和下游负载电容器之间添加铁氧体磁珠吗?

此外、BuckBoost 的最大值没有列出、而我只是想向其透露的最大值没有限制? 在我看来、奇怪的是列出了 SYS 输出和降压输出的最大值、而不是降压/升压的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为这主要与器件输出引脚处的去耦电容有关、但不一定与器件输出节点处的总电容有关。 我来与器件设计人员确认一下。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的跟进。 我将等待设计团队的发言。 如果电容过高、我只想避免出现任何可能的不稳定问题等。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    理解了、我会在更新可用时分享一个更新。

    需要注意的一点是 25uF 对于有效电容、 您知道在运行时的电压下的有效电容是多少吗?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我能够确认选择了该规格以减少潜在的稳定性问题、因此如果线路上的总电容有效电容保持在 25uF 以下、则最适合。 如前所述、根据您计划的工作电压、此引脚上的有效电容可能会更低。  

    此致、

    Juan Ospina.