This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:TLVM23615 的异常输出为 5V。

Guru**** 2770415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612487/tlvm23615-tlvm23615-has-an-abnormal-output-of-5v

器件型号: TLVM23615

1.我的设计具有 12V 输入电压 (Vin)、 5V 输出电压 (Vout) 和 1MHz 脉宽调制 (PWM) 频率。 电路原理图如图 1 所示。

图 1:

1.jpg


2. Vout 的电流波形与示波器上观察到的波形相同,附件如图 2 所示。

图 2:2.jpg3。 示波器测量的 SW 波形如图 3 的屏幕截图所示。

图 3:

3.jpg

4. Rfbt=40.2k Ω、Rfbbb=10k Ω。 将 Rfbt 替换为 40k Ω 没有改善该问题。
5、将 en 的电阻降低到 10k 后,问题没有改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请移除您连接到 BOOT 引脚的电容器并重新测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据要求移除连接到 BOOT 引脚的电容器。 问题已暂时解决。 但为什么会出现这个问题呢? 请帮助详细解释。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该引脚与接地之间的电容器不属于该电容器。

    该模块中内置了一个启动电容器。

    谢谢