This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25190:LM25190 最大输出功率功能

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25190, LM654B0-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612940/lm25190-lm25190-max-output-power-capabilities

部件号: LM25190
主题中讨论的其他器件: LM654B0-Q1

您好:

我正在搜索能够提供高功率 (50W 至 100W) 的 CC-CV 器件。 我已经使用 LM25190 来提供~10W 功率、但尚未尝试过将其推过这一点。  

工作 CV 点在 8V 至 10V 范围内。

工作 CC 点最大为 11A

您能帮我选择一个零件或策略来实现这个目标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    我目前正在审核该请求、希望在 24 小时内提供反馈。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    根据您的要求、我们提供了一款新产品、请您联系 LM654B0-Q1 器件。 它能够实现 20A 电流、但由于热性能、我们不建议在 20A 电流下连续运行。 根据电路板尺寸、11A 在没有散热器的情况下可产生大约 30C 的温升。 您的预期环境工作温度是多少? 您是否计划在系统上使用散热器? 该器件仍然非常新、将在今年晚些时候发布。 可以通过下方链接中所示的产品页面申请了解有关器件的更多信息。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm654b0-q1.pdf?ts = 1770138632445 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM654B0-Q1

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Oscar! 现在、我正在收集驱动大功率激光二极管的信息。 我们肯定需要散热器或某种主动冷却方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    这会使该器件成为理想的选择。 如果没有其他待处理项、我将暂时关闭此主题。  

    此致、  

    Oscar Ambriz