This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994BG+TPS65982DMC+BQ25758A PD 电源无法正常工作

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613829/tps65994ad-tps65994bg-tps65982dmc-bq25758a-pd-power-cannot-function-ok

器件型号: TPS65994AD
Thread 中讨论的其他器件: TPS65994BGBQ25758A

有一个采用 TPS65994BG 和 BQ25758A 的游戏坞站设计、下面  是该坞站 PD 解决方案的原理图、full_FW_v8.zip 这是 FAE 提供的固件和工程、但端口 A 无法仅提供 5V 输出和 140W 功率。

还随附了 cc 日志、是否有任何调试建议或任何人可以支持为此工程构建固件。 这是一个紧急情况,谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在关闭此主题、因为我们的电子邮件和会议正在处理此主题。 我们将通过电子邮件进行沟通、我删除了原理图、因为这些是 NDA 器件、这是一个公共论坛

    此致