Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
器件型号: TPS6521905
主题: TPS65219 中讨论的其他器件
嗨、
我有一个与 TPS65219 的数字输入电压限制相关的问题。
我注意到绝对最大额定值与数据表中的建议运行条件之间存在差异:
- 绝对 最大额定值: 该表表示数字输入电压与 VSYS 无关(例如,最大 6V)。

- 推荐 运行条件: 有一个特定的注释(参考 POS 3.1.28)说明输入电压 “不得超过 VSYS。“


我的问题: 当 VSYS 当前为 0V 时(在 PMIC 上电之前)、是否允许向数字输入施加电压(例如 3.3V)?
我会询问、因为“不得超过 VSYS“注释表明、如果 VSYS 为 0V、数字输入也必须为 0V。 但是、我在 EVM 上观察到、在 VSYS 上升之前向 IO 施加外部电压似乎可以正常工作而不会损坏。
我想确认此启动序列(在 VSYS 之前启动的 VIO) 是否)是否安全、无法实现可靠的长期运行、或者是否违反了器件的可靠性限制。
提前感谢、
Michael