This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:器件选择作为替代方案。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25672, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614031/bq25672-part-selection-as-alternatives

器件型号: BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ25790、、 BQ25798

查找有关可为 13.2V @100mA 容量充电的 BQ 充电芯片的建议  

锂电池组。  

该电池组具有已包含保护和平衡功能的 PCM。 挑战在于输入电压固定为 5V USB 500mA。 0402 和 0201 类型级的布板空间极其有限。  

 

理想情况下、它具有稳定的 VSYS 电压输出。 但电池路径直接、如 790

一次持续 15ms 的最大脉冲电流为 3A。  

集成式电流/电压监控必不可少、由于容量受限、充电器需要终止电流小于 10mA。  

I2C 可用于在器件启动时设置充电器。  

我们尝试了 BQ25790 芯片、但其运行在不可预测的能力和行为的下限。  

BQ25672 是否是不错的替代品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    BQ25672 是一款仅降压转换器。  BQ25798 是降压/升压版本。  它本质上是一款 BQ25790、但采用热棒封装。  主要区别在于 798 能比 790 更好地处理缺少的电池。  最低终止电流设置为 40mA。  此外、我们的所有转换器 SYS 电压都是 SYSMIN 或电池电压中的较高者、即 SYS 跟随电池电压从最小 SYS 值升高、您不能将 SYS 调节设置为高于电池调节电压。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、如果 我想降低 SYS 电压、但您是否说除了 10mA 端接电流之和外、790 没有其他具有相同功能的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johann:

    很遗憾、不会

    此致、

    Jeff