This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600:电池充电电流调节

Guru**** 2781095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614576/bq24600-battery-charge-current-adjustment

器件型号: bq24600
主题: BQ24610 中讨论的其他器件

我正在使用的器件 bq24600 为双通道充电器设计中的锂离子电池充电。 我想了解 IC 在输入电压降低时的行为、以及它是否会自动降低充电电流。

系统详细信息如下:

  • 充电器 IC: bq24600

  • 通道数量: 2.

  • 每通道电池电压: 13.05 伏

  • 编程的充电电流: 每通道 2A

  • 输入电源: 直流适配器、额定电压 24V、最大电流 2.5A

  • 允许的输入电压范围(客户 RFQ): 19V 至 28V

  • 估计的充电器效率:~90%

满载时、总电池功率为~52W、估算的输入功率(效率为 90%估算)要求为~58W。在较低的输入电压(例如 19V)下、适配器(壁式安装交流/直流适配器) 无法提供所需的输入电流。 因此、可用的输入功率不足以在两个通道上维持 2A 充电。

我的问题:-

  1. 当输入电压下降或达到输入电流限值时、BQ24600 是否会自动减小充电电流?
  2. 此行为是否由 IC 的输入电流调节/DPM 功能控制?  
  3. 当在 19V 下达到适配器电流限值时、IC 是否会平稳地降低电池充电电流、或者是否需要外部电流限制?
  4. 是否有任何建议的设置或设计注意事项可确保在整个 19V 至 28V 输入范围内稳定运行?

澄清 IC 在这种情况下的行为会非常有帮助。

此致、

Hari K

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    [引述 userid=“677876" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614576/bq24600-battery-charge-current-adjustment
    • 当输入电压下降或达到输入电流限值时、BQ24600 是否会自动减小充电电流?
    • 此行为是否由 IC 的输入电流调节/DPM 功能控制?  
    [/报价]

    是的、正确。

    如果在 19V 下达到适配器电流限值、IC 会平稳地降低电池充电电流、还是需要外部电流限制?

    IC 会降低充电电流。

    是否有任何建议的设置或设计注意事项可确保在整个 19V 至 28V 输入范围内稳定运行?

    我建议遵循原理图和布局检查清单。

    e2e.ti.com/.../7127.Layout-Guidelines-and-Example.pdf

    e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_2_2900_.pdf

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我在数据表中找到了以下信息、这些信息表明 BQ24600 不支持动态电源管理 (DPM)。 有关详细信息、请参阅下图。

    您能否请确认 IC 是否仍可用于此设计? 具体来说、我想了解充电电流是会在输入电压下降期间自动降低、还是在达到输入电流限值时自动降低。

    此致、

    Hari K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari K、

    您是正确的、BQ24600 不像该系列中的某些较新器件那样支持动态电源管理 (DPM)。 我在第一个评论中犯了个错误、我想到了 BQ24610、它具有此功能。

    因此、当适配器过载或输入电压下降时、该器件不会通过减小充电电流来主动调节输入功率。

    相反、行为如下:
    •充电电流通过 ISET/RSENSE 配置进行设置、并在正常运行期间保持固定。
    •如果输入源无法提供足够的电流或输入电压下降、IC 不会自动降低充电电流以维持输入电压。
    •在这些情况下、输入可能会崩溃、器件可能会:
    •超出稳压范围
    •达到 UVLO 或进入故障/停止开关、具体取决于 VIN 下降的程度。

    我建议使用 BQ2461x 系列中具有此功能的其他器件。

    此致、

    基督教。