This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:请查看 BQ25606 的原理图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615318/bq25606-please-review-the-schematic-of-bq25606

部件号: BQ25606

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 BQ25606 制作原理图。 您能查看这个原理图吗?

BQ25606.png

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我的原理图审阅如下:

    1.在 VBUS 上只需要一个 1uF 的电容器、在 PMID 上只需要 10uF 的电容器。 可以减少电路板的 BOM。

    2. PG / LED 需要一个限流电阻器。

    3.请确保电感器的额定纹波最大。

    此致、

    Mike Emanuel