This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:TPS25961 未供电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612498/tps25961-tps25961-not-delivering-power

部件号: TPS25961

您好:  

我将设计两个独立的电路板、一个用于互联网模块 (Simcom A7682)、一个用于 Lora 模块 (RAK3172);第一个是通过 5V 供电、然后通过 LDO 降至 3.8V、第二个是通过 3.3V 供电。 直接传送到 Lora 模块。

互联网模块板具有以下布局:

  • 5V 输入电压引脚
  • TVS 二极管(击穿电压约为 7V)
  • tps25961 电子保险丝
  • MIC29302 LDO(将 5V 降至 3.8V)
  • a7682 互联网模块

Lora 模块板具有以下布局:

  • 3.3V 输入电压引脚
  • TVS 二极管(6V 左右的击穿电压)
  • tps25961 电子保险丝
  • RAK3172 Lora 模块

当我将它们连接到电源(通过另一个通过 12V 电池供电的电源板获得、然后通过降压转换器和 LDO 降压至分别为 3.8V 和 3.3V)时、这两个模块不会上电、而是 tvs 保险丝开始大量发热; 此外、输入电压降至约 1.8V(如电源无法提供规定)、而对于 Lora 模块、rak3172 输入引脚的电压约为 1V、不应为其通电。

这 2 块电路板的原理图如下所示:

互联网模块

image.png 

Lora 模块

image.png

问题可能是什么? 您发现电路板布局中的任何错误吗?

非常感谢您的支持。

此致、

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您能否检查电子保险丝启动时消耗的电流大小,并检查 LDO 和降压模块是否可以通过所需的电流,并请检查 PSU 本身的电流限制。  

    如果您可以为每个模块共享一些波形-> VIN、VOUT、IIN、IOUT、这将非常有用

    此致、

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    很遗憾、我没有示波器来提供所需的波形。

    我已使用万用表测量了从 PSU 和我获得 37mA 的互联网模块板的输入电流、而对于 Lora 模块、我已获得 16mA、因此我已进行检查、所有组件的电流都应完全在所有组件的电流限值范围内。

    让我感到困惑的是、即使 TVS 二极管上的电压远低于其击穿电压、它也会开始传导、TPS265961 就像不对互联网和 Lora MCU 传导一样。

    此致、

    Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您能通过更改 TVS 二极管来检查吗、我认为 TVS 二极管在 1.8V-2V 左右断开、并且由于该电压小于使电子保险丝闭合并为输出加电所需的最小电压、互联网模块未上电  

    此致、

    Sailendra