This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTBK-CALC:Altium 源文件(即需要原理图+ PCB 文件)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10531, TCAN1044A-Q1, AMC0311D, AMC0300D, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611643/lm5160dntbk-calc-altium-source-file-i-e-schematics-pcb-file-is-needed

器件型号: LM5160DNTBK-CALC
主题中讨论的其他器件: PMP10531TCAN1044A-Q1AMC0311DAMC0300DLM5160

www.ti.com/.../tidrc34.pdf

您能否检查并共享以下各项的 Altium 原理图源文件和 PCB 源文件-(我想它在网站中没有提供)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar

    我将在明天之前检查并告知您 EOD (IST)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新 Arpita Nath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    prayag.sahoo@ti.com 如上所述、请查看相同内容、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、

    您是否与我们签订了 NDA?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    是的、我们制定了有效的 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、

    对不起延迟,我正在努力获取文件,并共享它. 请允许再过一天、明天我会回来的。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Arpita、感谢您的更新。

    我想请您还共享以下设计文件(即 Altium 原理图源文件)以及  LM5160DNT/PMP10531_sch_rev_3

    1.  TCAN1044A-Q1

    2.   AMC0311D

      3. AMC0300D

    此致、Shankar KS

    标记 Prayag 以及@prayag.sahooti.com.peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar

    e2e.ti.com/.../tidc806.zip

    如需更多信息、您可以打开另一个提及 PMP10531 的主题以获得更快的响应。 我有 LM5160 的 EVM 文件、如果您还需要、敬请告知。  

    对于 1、2、3、请打开每个提到器件型号的新主题、以获得相关工程师的回复。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:
    我申请了 Altium 原理图和 PCB 源文件。 从我所能看到的,你分享的文件似乎是 Gerbers。 您能否核实并确认?

    如果 EVM 包中包含 Altium 原理图源文件、请分享这些文件、这就是我想要的。
    是的、我将为项目 1、2 和 3 分别开票。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、

    我似乎无法进一步访问参考设计的布局文件、您可以使用参考设计编号 PMP105131 打开新主题。 请咨询 Prayag Sahoo 先生以获取 EVM 文件、我只有 EVM 文件、您可能需要查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到 Arpita、感谢您的更新。 请共享 EVM 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、

    我已经给 Prayag 发送了电子邮件,请与他核实,或者你可以分享你的电子邮件 ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shankar.ks@ashokleyland.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、

    希望您已收到 Prayag 的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!!