This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:在直流/直流选择方面需要帮助

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614853/lm5020-need-help-in-dc-dc-selection

器件型号: LM5020
Thread 中讨论的其他器件: LM5185

你好

 

我们正在寻找理想的多输出转换器设计直流/直流转换器 IC。

输入电压将为 25Vdc 至 35Vdc、所需的输出为+–25Vdc(共用同一个 GND)。

另一个隔离式+25VDC 与+–25VDC 隔离。

 

我曾尝试在 TI 站点的 DC-DC 工具中创建设计、但我不能添加任何其他输出。

 

是否可以提供帮助?

Sam