This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:LLM5163-Q1 PGOOD 引脚详细信息

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615135/lm5163-q1-llm5163-q1-pgood-pin-details

器件型号: LM5163-Q1

您好:

我使用电机控制单元中的 LM5163-Q1 降压转换器从 48V 的电池电压生成 12V 电压。 生成的 12V 电压将提供给驱动 B6 电桥的栅极驱动器单元。

 

我需要的是 IC 上 PGOOD 引脚的特性。

详细信息、例如:

  1. 它可以灌入多大的电流?
  2. 内部 MOSFET 的详细信息

我想使用该引脚来诊断 12V 电压轨、并在电压低于特定阈值时采取预防措施、避免在线性区域中使用 B6 桥的 MOSFET、以防止损坏。

提前感谢您、

Devashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devashis:

    1.我们似乎提供了 PGOOD 引脚直流电源(用于上拉)条款的详细信息、该条款不应超过 14V、并提供了上拉电阻值(标称 10k Ω 至 100k Ω)。 我认为 12V 电压轨的诊断应该可以通过 PGOOD 引脚正常工作、在上述范围之间选择任意上拉电阻器。

    2. 请告知我们内部 MOSFET 的详细用途? 我们提供了引导电容器的建议值。 在 DS 中、2.2nF。 已经提到电流阈值等。 请告诉我 内部 MOSFET 的问题。

    此致

    Arpita