This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:TPS232D:输出电压配置

Guru**** 2768085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614268/tps54232-tps232d-output-voltage-configuration

器件型号: TPS54232

您好、

我们正在审查使用 TPS232D 的旧设计、并意识到设计中 Vsense 中的电阻分压器不符合 Webench 建议。

对于 Vin:24V、Webench 针对 Vout=5V 的建议为:  

Rfbt:10k2 Ω

Rfbb:1k96 Ω

在我们的设计中、Vout 为 5.35V 、值为:

Rfbt:57K Ω

Rfbb:10K Ω

Vsense:0.8V

我们需要 Vout:5V、并需要修改电阻分压器的值。

Vsense 中的最小电流哪一个可以正常工作?

为什么 Rfbt 的建议值约为 10k Ω?  

Rfbt 和 Rfbb 的这种高值可能会影响 TPS54232D 转换器的稳定性?

感谢您的评论

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    如功能方框图所示、Vsense 在内部具有误差放大器、因此其 输入 阻抗将为兆欧。

    因此可以使用

    Rfbt:57K Ω

    Rfbb:10K Ω

    这不应该有太大区别。

    - Hitesh