This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308 灌电流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1611529/tps54308-tps54308-current-sinking

器件型号: TPS54308

你好  
我尝试组合使用两个 TPS54308 来驱动负载。 我在大约 2 欧姆的负载上使用一个设置为 8V 的降压转换器、另一个设置为 6V 的降压转换器。 根据此设置、低压降压稳压器应通过其低侧 MOSFET 灌入电流。 TPS54308 的数据表指出、其标称灌电流应为 2.8A。  

灌电流降压能够灌入高达 400mA 左右的电流、但除此之外、我开始在开关节点上看到一个额外的脉冲。 在更高的电流((900mA 等)下、灌电流降压变得不稳定、开关节点上会出现 2MHz 振铃。  

我在 SW 节点上尝试了缓冲器、它可以很好地清除 2MHz 振铃、但不会消除额外的脉冲。  

当我尝试灌入电流时、灌入降压转换器的输出电压开始上升、FB 电压也是如此。 我想知道它是否达到输出过压保护?  

你有任何想法的建议尝试? 当它只能大致管理 400mA 时、如何广播它可以灌入最小 1.75A 的电流。 我是否错过了一些内容? 我很乐意在公共论坛之外详细介绍申请的情况。  

谢谢你:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请分享原理图。

    此致、

    Vidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    温柔的提醒。