This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A04AB:TPS62A04AB 是否适用于 FPGA 电源轨?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628304, TPS62A04AB, TPS62810-Q1, TPS62868, TPS62865, TPS62870, TPS546E25, TPS628303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613519/tps62a04ab-is-tps62a04ab-good-for-fpga-power-rail

器件型号: TPS62A04AB
主题中讨论的其他器件: TPS62810-Q1、TPS628304、 TPS62868TPS62865TPS62870TPS546E25TPS628303

您好:

这会导致 FPGA 电源轨成本降低。  
这家 TPS62A04AB 是否可以用于此目的(仅 0.1 美元/1ku)?
FPGA 负载不断变化、我需要一个合适的器件来支持它。
此外、纹波也很严格。 我想输出电容器可以处理它

如果有另一个更好更便宜的,你可以推荐我吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Filipe,

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    通常、 TPS62A04AB 不是 FPGA 电源轨的首选。

    通常、这些电源轨包含非常大的缓冲电容。  TPS62810-Q1 能够在输出端支持高达 470uF 的电容、是 FPGA 的理想选择。 如果可以使用较低的输出电容范围、那么我建议使用具有良好瞬态性能的 TPS628304。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    感谢您发送编修。
    您有其他不是-Q1 的建议吗?

    此致、
    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe,

     TPS62865 或 TPS62868 也用于 FPGA 内核电源、但不支持高输出电容。  TPS62870 也适用于 FPGA、由于具有外部补偿功能、因此完全灵活地以高输出电容运行。

    如果您对 FPGA 电源有更具体的要求、敬请告知。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas、

    感谢您发送编修。
    FPGA 具有多个电源轨、内核一我将使用 TPS546E25。

    另一个器件的规格如下:

    1) Vin=5V、Vout=1.0V、Iout=3A 最大值(FPGA 外设) 。 纹波分配:48mVpp
    2) Vin=12V、Vout=1.8V、Iout=1.7A 最大 (FPGA 外设 DDR/PLL)。 纹波:100mVpp
    3) Vin=12V、Vout=1.8V、Iout = 2A 最大值(主要是 FPGA IO 引脚)。 允许的纹波:100mVpp

    我正在寻找能够处理负载变化和低纹波的最便宜 IC。

    此致、
    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Filipe,

    非常感谢这些输入。

    我的团队正在支持 VIN 高达 7V 的降压转换器。

    所以我只能评论电源轨  1) Vin=5V、Vout=1.0V、Iout=3A 最大值(FPGA 外设) 。 允许的纹波:48mVpp。

    如果纹波要求包括负载瞬态(3A 阶跃)、那么我认为最佳选择是 TPS628304(或 TPS628303、最大 3A) 。 它具有非常快速的瞬态响应、即使在使用较低的输出电容时也是如此(L = 240nH 时为 2 x 22uF 通常就足够了)。

    如果您还有其他问题、敬请告知。 如果没有、我会将此主题转发给支持>7V VIN 降压转换器的专家、他们可以为其他两个电源轨推荐器件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您发送编修。
    我想这些信息已经足够了。

    此致、
    Filipe