This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:混合使用 I2C 和 SMBus

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615032/bq25820-mixed-i2c-and-smbus

器件型号: BQ25820
主题中讨论的其他产品: BQ40Z80、

您好:

 

在我们的设计中、我们计划将 BQ40Z80 用于电池组 BMS(SMBus 通信)  

BQ25820 作为电池功率直流/直流转换器充电器(I2C 通信)

我是否可以使用同一个链接来同时支持这两者?

BR

Shachar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shachar、

    BQ40Z80 通过 SMBus 进行通信、BQ25820 使用 I²C μ H。 I²C SMBus 基于 μ I²C、如果主机控制器同时支持 SMBus 和 I ² C 协议、则它们可以共享相同的 SCL/SDA 线路。

    如果 MCU 不完全支持 SMBus 特性(例如超时或命令格式)、建议使用单独的通信总线或确保固件正确处理 BQ40Z80 的 SMBus 事务。

    我建议咨询 MCU 制造商。

    此致、

    基督教。