This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:关于工作温度的说明

Guru**** 2768385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612931/lm66100-clarification-about-operating-temperature

部件号: LM66100

您好:

我们希望与这对夫妇合作:

LM66100DCKR
LM66100DCKT

但我们在网站上看到、这两个器件型号之间具有不同的工作温度范围。

我看到 Suffic 是指卷带数量、但器件是相同的。 请参阅随附的文件、我想检查网站是否存在拼写错误、以确保两个器件的工作温度相同以及工作温度是多少。  

请参阅随附的文件并提供建议。 Print_screen.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    我来检查一下。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    这里有一个问题。

    @125°C 下该值应该相同

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    是否会相应地更新数据表和网站?

    BR

    IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    是的、我们将把它一直放在流水线中。

    此致、

    Shiven Dhir