This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:具有 DPPM 功能的充电器

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232H, BQ25302, BQ25616, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615194/bq25302-chargers-with-dppm-functionality

器件型号: BQ25302
主题中讨论的其他器件: BQ24232HBQ25616、BQ25622

尊敬的支持团队:

我要寻找一款在 BQ24232H 等器件中具有电源路径 (DPPM) 功能的器件。
BQ25302 具有一个与图 9-6 中所示类似的电源路径电路示例、但它似乎没有 DPPM 功能。

您是否有符合以下规格的充电 IC?

VIN:5V 或 USB-C
战列:1 节锂离子电池
Faset Chaege 电流:在充电过程中、快速充电电流可在 1.4A 和 0.7A 之间切换。
其他功能:DPPM

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    充电器 IC 是需要独立的、还是可以是 I2C 控制的充电器 IC? 我有几种选择、具体取决于下面是否需要独立器件。  

    -如果需要独立器件,我推荐 BQ25616 器件。  

    -如果充电器可以通过 I2C 主机控制,那么我推荐 BQ25622。  

    这两个选项都集成了电源路径管理功能、专为 5V VIN 和单节电池充电而设计、采用与您之前考虑的 BQ25302 类似的 IC 封装。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:
    感谢您的支持。

    以下想法是否正确?

    与 BQ25302 一样、BQ25616 允许在充电时更改快速充电电流。
    BQ25622 允许在充电时通过 I2C 更改快速充电电流。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    BQ25616 支持在充电时更改快速充电电流。 Garrett 可以回答其他两种器件的问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:  

    添加到 Mike 的评论是的、您的理解是正确的。 BQ25616 允许在通过硬件充电时更改快速充电(更改 ICHG 引脚上的电阻值)、BQ25622 允许通过 I2C 写入更改充电电流。  

    此致、

    Garrett