This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:有关在 BQ76952 初始化期间 VDD 下降数十毫秒的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1615800/bq76952evm-regarding-the-issue-where-vdd-drops-for-tens-of-milliseconds-during-bq76952-initialization

器件型号: BQ76952EVM
主题: BQ76952 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 工程师:
之前、我们 在初始化之前通过 BQ_769x2_RESET 命令复位 BQ76952 寄存器、这会导致 VDD 下降。

现在、我们通过在初始化之前将 SHUT 引脚拉高 500ms 来执行复位、这种方法可以防止 VDD50 下降。

我们要确认:

将 SHUT 引脚拉高 500ms 是否可以复位器件是合理/推荐的方法?

 

此致、

zehu