This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410-Q1:用于 LCD 显示屏的 LED 驱动器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613686/lm3410-lm3410-q1-led-driver-for-lcd-display

部件号: LM3410

您好!

这是我之前查询的跟进信息、申请编号为 E2E1594980 

网址: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594980/lm3410-q1-led-driver-for-lcd-display

 

LM3410 的输入电源电压为 5V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到 Vin 为 5V 且 Vled 为~9V、这似乎是一个可行的选项、因此升压就可以起作用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能检查我的原理图吗?

    以下是我的显示屏的详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cleatus、

    您尚未提供输入电压(最小值,典型值,最大值)、所需开关频率(您需要选择最接近设计需求的正确器件)、输出电压纹波要求、电感器纹波电流要求等规格  您需要查阅数据表并进行计算、以确定电流检测电阻 L、Cin、Cout。  该原理图甚至没有输入和输出电容器。  数据表中有一个与您需要的设计示例非常接近。  这是包含组件的页面。  

    -fhoude