This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:不带 Rsense 的监测

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1613515/bq34110-monitor-without-rsense

器件型号: BQ34110
Thread 中讨论的其他器件: BQ27427

您好、

 我的应用无法访问 Rsense (SRP 和 SRN) 引脚。 我想知道没有 Rsense 监控会有什么影响。  

如果您想了解我的申请的详细信息、请告诉我。  

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何更新? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34110 是一款 CEDV 电量监测计、该算法需要一个检测电阻、因为该算法基于库仑计数。 如果没有检测电阻、则无法使用 bq34110。 电量监测计将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否 推荐不需要检测电阻器的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27427 和 bq27421 具有内置检测电阻。 它们运行不同的算法 (Impedance Track)、该算法通常更精确、但取决于应用。

    您的应用的典型负载分布是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用中的电池组的电压范围为 12V 至 36V、大多数时候它们都处于空闲模式。 一段时间、它可能会在几分钟内消耗 5A 电流。 请下午我详细讨论。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有内置检测电阻的多节电池电量监测计。 您不能在系统中添加检测电阻是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了 朋友          的请求,以便我们可以讨论私人的申请,或者请将我添加到私人论坛,以便我们可以详细讨论。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了这个请求。