This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427 文档

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614782/bq27427-bq27427-documentation

器件型号: BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ27Z561

我需要有关 BQ27427 数据闪存摘要的信息。
 
我们使用 Battery Manager Studio 测试不同的电池曲线、并嗅探 I2C 总线。
我们注意到、使用一些化学成分  配置时、Battery Manager Studio 会配置某些类和子类(技术参考手册中未记录这些类和子类) 。
我们使用 2 TRF:
- SLUUCD5 2023 年 1 月
- SLUUBB0 December 2015.

您能否提供全面的 文档来了解用于配置电池化学成分的所有参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在  可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 BQ27427EVM 和 EV2400 的 I2C 总线跟踪的附加部分
    该迹线使用化学物质 1273 的配置  

    e2e.ti.com/.../battery-gauge-chemestry-1273-.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 TI 出于 IP 原因而未记录的私人参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、感谢您的回答。

    2 个问题:
    1.如果参数是 TI IP 的一部分,是否意味着我们不能使用它们来实现固件?

    2.如果我们想设置 Panasonic, Lember(ID 1080mA 1273) 的化学 配置文件,我们可以使用什么参数来配置尽可能接近我们的定制电池的化学 ID ?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. bqStudio 导出一个黄金映像、其中包含正确配置所需的所有 I2C 命令。 其中一些将写入私有参数、您将无法解释这些值的含义、但它具有电量计和应用所需的正确值。

    2. bq27427 工具链不支持写入 ChemID 1273、该电量监测计面向与内置 ChemID(这是价格/性能权衡)一起使用的市场推广。 要获得更高的精度(以及与任何 TI ChemID 开箱即可兼容)、请查看 bq27z561。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议    bq27427 产品仅使用化学物质 A/B/C 是否正确?

    如果我们将 i2c 跟踪“复制“到使用过的化学 ID 1273 这是我们自己的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 无法将 ChemID 从 TI 数据库编程到 bq27427 — 因此,如果它基于 bqStudio 通信、则复制 I2C 跟踪信息将不起作用。