This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700D-Q1:桥式整流器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1614565/lm74700d-q1-bridge-rectifier

器件型号: LM74700D-Q1
主题: LM74681 中讨论了其他器件

您好、

 是否有任何支持输入电压 VIN +/- 60V 的解决方案、其中在后端使用桥式整流器将输出转换为正直流? 请注意、输入源在使用过程中会有固定的正直流或负直流;运行期间极性之间不会动态切换。 TI 是否提供此类产品?

或有参考设计?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请查看 LM74681

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    对于+48 或–48V 应用、是否需要 48-(–48)=96V 额定值? 或者、只需要 48V 以上的 运行就足够了?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    假设始终连接+48V 或–48V、这主要适用于极性无关型系统。

    这意味着无论电源的方向是什么、输出都将始终处于通电状态。

    LM74681 非常适合。

    请查看数据表中的图 8.2 和 8.3。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    明白了、谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    抱歉、我发现 Vin 范围是–54~+54V、在 Vin=–54V 条件下、OUTP 至 INx =+54-(–54)= 108V、额定值可能超过–80V?

    还是我的仙人掌错了?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的假设是、一旦以电源方向连接电源、电源就不会反向。 或者仅在输出放电时反转、这意味着重新启动。

    108V 肯定是个问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    正确、上电后极性保持稳定。 但我们担心–54V 进入系统的情况。 此时、OUTP 至 INx 之间的电压变为 108V。 这是否意味着元件需要 108V 额定电压? 谢谢你。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请在 TI.com 上使用我们的模型进行仿真。 根据我的理解,这不应该是一个问题。 即使额定电压为 80V、也应该没问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    您是使用 PSPICE 模型 进行仿真的吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正确。

    此致、

    Shiven Dhir